This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:TUSB522P 3.3 V双通道USB 3.1 GEN 1恢复器,均衡器-引脚配置和功能

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1098158/tusb522p-tusb522p-3-3-v-dual-channel-usb-3-1-gen-1-redriver-equalizer---pin-configuration-and-function

部件号:TUSB522P

问:为什么TUSB522P EVM用户指南中的针脚配置(CFG1, CFG2)与TUSB522P数据表中的TUSB522P (U1)不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有区别。 J5和J8的"R"状态用于控制来自某些外部设备的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    是的,EVM和最终数据表中的某些引脚名称有所不同。  EVM通常是在最终芯片之前开发的,因此经常会出现可能无法反映的PIN名称更改。  在这种情况下,数据表中的数据是正确的,这些引脚是2状态输入,但EVM上添加了其他选项。

    此致,

    JMMN