This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9511A:用于GPIO应用的TCA9511A

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1097428/tca9511a-tca9511a-used-in-gpio-application

部件号:TCA9511A

尊敬的团队:

我们的应用程序中有I2C和低速信号(如唤醒,Perst,CLK请求),并且需要此信号的热插拔功能。

我们是否可以在I2C和低速信号上使用TCA9511A?

如果没有,您是否可以推荐热插拔IC以获得低速信号?

谢谢。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    I²C Ω 缓冲器设计用于双向漏极开路信号。 如果您有单向推/拉信号,缓冲器的输出仍需要一个上拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben,您好!

    正如Clemen's所指出的,TCA9511A可用于GPIO,但您需要在另一侧进行外部拉拔,以确保产生高信号。

    您可能还需要查看此应用说明:https://www.ti.com/lit/an/scpa058/scpa058.pdf?ts=1651184983493&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    它讨论了TCA9511A如何支持热插拔(例如,让设备内部脱电,并让背板承载上拉以利用1V预充电电路)。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bobby和Clemens,

    客户想再次确认TCA9511A是否适合UART应用。

    在我看来,还可以。

    如果您对此申请有任何疑虑,请告诉我。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,如果您不忘了上拉电阻器,它将起作用。