This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:如何在DS125DF111中禁用DFE和CTLE功能

Guru**** 2536930 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1097256/ds125df111-how-to-disable-dfe-and-ctle-function-in-ds125df111

部件号:DS125DF111

大家好,  

请问如何禁用DS125DF111 DFE和CTLE功能? 我只想使用此设备的振幅限制功能。 谢谢。  

我尝试在GUI中禁用DFE,但它不起作用。 CTLE=0表示禁用CTLE吗?  

B.R.

志钊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zhizhao

    我观察到在SigCon Architect的演示模式中,当我从高级页面切换到低级页面时,高级页面中的"启用DFE"选项会重置。  尽管如此,禁用DFE并将设置应用到信道似乎可以正常工作。  如果通道寄存器0x1E[3]=1,则可以从低级页面验证禁用DFE。

    关于CTLE,没有完全禁用它的方法,但CTLE=0是最好的选择。  可能有一些小的均衡将应用于CTLE=0的信号,但这不应该是问题,因为数据是由此设备的CDR和驱动程序阶段重新定时和重新传输的。

    谢谢!

    已绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Drew:  

    感谢您的帮助!  我们希望将CDR中的VCO率设置为10.1376G,这是CPRI支持的速率之一。 它支持TI SigCon架构师标准模式下的9.8G设置。
    但没有10.1376G,我们要使用手动模式来设置此速率,请告诉我如何设置,EVM板使用通道B

    此外,右侧显示的组分隔符设置和左侧显示的设置是否相互作用?
    TX控制中的电压选择是否可以设置为810mv或850mv?

    谢谢。  

    志钊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zhizhao

    可通过选择CH B并将速率输入组0和组1 VCO频率来配置此速率。  然后单击"写入速率注册"。  对于组分隔器设置,我建议对组0和组1使用1分隔器,除非您也在以10.1376 Gbps的子速率运行。

    对于VOD,您不能将其设置为810mV或850mV。  有关可用的TX VOD选项,请参阅下面的内容。

    谢谢!
    已绘制