This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万H:在1500V电压下实现功能隔离的解决方案

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1096248/dp83822h-solution-to-achieve-functional-isolation-under-1500v-voltage

部件号:DP8.3822万H

您好,专家,

我的客户计划在新的高功率PC上使用F2.8388万D。

他们希望使用以太网来实现两个或多个并行PC模块。

我想知道我们是否能够提供一个支持功能隔离和8 mm 爬电的解决方案。

巴西

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma,您好!

    您可以在此处共享结构图吗? 我不确定我是否理解所需的设置,请详细说明。  

    最佳,

    Alon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alon,

    它就像隔离CAN和任何其他隔离通信一样。

    我只是想知道我们可以将数字隔离置于以太网硬件设计的哪个位置。

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma,您好!  

    这不是常见的设置,这里需要什么?  

    1500V隔离位于模拟磁性侧,而不是数字侧。 您是否正在尝试实施特定设计?

    最佳,

    Alon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alon,

    客户在1500V ACDC拓扑上使用F2.8388万D,并与其他机器使用以太网通信。

    因此他们必须考虑隔离级别和爬电。

    我的设计中添加了一个ISO784x。如上面的EVM所示,我是否可以将ISO784X放入捕获隔离块中?

    在本指南中,它放置了真正的电容器,但我想问一下,ISO784X是否也可以?

    巴西

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma,您好!

    我们从未尝试过这样的设置,因此我们无法进一步评论它是否有效,但请务必告知我们,因为我们希望了解此信息。  

    这是您建议的有趣设置,我们只是不确定系统将如何对缓冲区作出反应。 请尝试并告知我们。  

    最佳,

    Alon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alon,

    我不是利雅得,您不完全理解我的问题。如下图所示:

    1.您建议使用可支持1500Vrms电平隔离的磁性元件;(选项1)
    2.如果市场上没有1500Vrms磁性元件, 我们是否可以添加ISO77/78x以隔离MAC接口和低速GPIOs/MDIO等(选项2)

    巴西

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma,您好!  

    您提到的部分ISO77/78x不能在此系统中使用。  

    我浏览了DP8.3822万的数据表,我发现我们在数据表中推荐的磁性元件已经达到1500Vrms。

    推荐的数据表BOM是否符合您的标准?

    最佳,

    Alon