This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:不同电源的特性差异

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1098589/ds100mb203-characteristic-difference-according-to-the-power-supply

部件号:DS100MB203

您好,

DS100MB203的2.5V模式和3.3V模式的特性是否存在差异?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JH:

    在3.3V模式下,DS100MB203使用内部稳压器来产生2.5V电源。  因此,2.5V模式和3.3V模式之间没有预期的性能差异。  需要注意的是,在3.3V模式下,器件将消耗更多的功率,大约是一个附加的(3.3V-2.5V)*DEVICE_CURRENT ) W

    谢谢!

    已绘制