This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:为什么在信号跟踪中需要10欧姆串联电阻器?

Guru**** 2926820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1098599/thvd1550-why-does-it-need-series-resistors-10-ohm-in-signal-trace

部件号:THVD1550

您好,专家,

请问,为什么此设备需要R1,R2 (=10欧姆)与信号跟踪串联?

谢谢  

巴西,

陈亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些电阻器可在瞬变/浪涌的情况下降低电流;请参阅10.2 .1.5 和12.1 .7部分。 只有在您的环境中可能发生此类干扰时,您才需要它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens:

    它是如何工作的?

    如何确定此电阻?

    巴西,

    陈亚伦

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于电涌的实际电压和TVS的夹持电压。 但前者很难估计,并且电阻不能太高,以致减弱信号,因此10 Ω 是通常选择的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,

    清洁正确-取决于浪涌 值-但如果使用串联电阻,典型电阻约为10欧姆。 您不想太高,否则直流损耗会带来太多衰减。 如前所述,这些电阻器并非总是必需的,但如果使用,则应相对较小。

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳,

    Parker Dodson