This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:USB错误"-71"

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1097262/tusb2036-usb-error--71

部件号:TUSB2036

我们使用的是DART-MX8M-mini,TUSB2036连接到两个下行端口。上行端口连接到  DART-MX8M-mini。

但我们被迫切换到TUSB2036集线器,它无法检测下游设备。 我们收到一个隐秘的USB错误"-71"。

我们尝试将NPINTx引脚切换为GND,并将上拉功能添加到OVRCURx/OCPROT引脚,但未解决问题。

我们没有使用端接电阻器,只是添加了90欧姆的通用滤波器。我们是否因为端接电阻器而出现了类似错误消息的问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mahdi:

    您能否分享您的原理图?  接受我的朋友请求,如果您不想发布,请直接将其发送给我。

    确保上游DP上有1.5K下拉列表,下游DP/DM上有15K下拉列表。  此外,请确认轮毂已得到重置(使用RC电路),而不仅仅是将重置直接打在高位。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我使用了15K下拉电阻器,解决了问题。 谢谢