This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD207:一根导线双向信号

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD207

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1089599/sn65mlvd207-bidirected-signal-with-one-wire

部件号:SN65MLVD207

您好,

我有疑问。 我计划通过两个SN65MLVD207D设备传输双向信号。

它基于到目前为止通过单线传输的双向信号。 目前无法检测信号是发送到其中一种还是发送到另一种方式。 这意味着无法控制相应芯片上的引脚DE或/RE。

是否有人知道电路的外观可以使此芯片传输此类信号? 信号电压为3.3V

此致,

Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcel,您好!

    您能否让我更好地了解您的系统架构? 您是否控制放射源? 没有通用电路可以使此过程仅使用此设备实现自主,但我可以尝试根据您的系统提出一些想法。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这在SN65MLVD207或任何其它LVDS收发器上都无法实现。 您必须使用单漏极开路信号(如I²C)或具有显性和隐性状态的差分信号(如CAN)。 请参阅 此处 了解3.3 V CAN收发器的列表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcel,您好!

    此处是否需要任何其他支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我心里有一个想法。 但我想首先使用SN65MLVD207D芯片直接试用它。 但在德国我遇到了一个问题,就是要获得这些设备。 我从两家大型电气公司(RS和Mouser)订购了产品,但这两家公司似乎都无法交付。 我已经等了将近两个星期了。 我会在尝试我的想法后立即报告。 如果我有进一步的问题,我会回来回答。

    此致,

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcel,您好!

    您也可以考虑直接联系TI销售代表或从TI.com订购。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,很抱歉耽误你的时间。 要想获得我的首选设备,需要花很长时间。 我又等了两个星期。

    我心里有一个想法,我认为它是我所期望的。 我的想法是通过LVDS传输单片机SWD信号。 问题是,DIO信号是双向信号。

    经过一些小的尝试,我提出了这个想法:

    U3.x用于确保在从“R”线路接收到信号时不会通过“D”信号产生回声。

    U4.x用作二极管,因此信号只能沿一个方向传输。

    我的实验设置如下所示:

    首先,我应用了大约15 Hz的低频信号。 我将此低频连接到两个不同的输入“DATA_A”和“DATA_B”。 在以下图片中,可以看到它似乎工作正常。

    DATA_A信号:

    DATA_B信号:

    因此,我进行了测试,并将来自编程接口的SWD -DIO信号连接到“DATA_A”上,并将另一个连接连接到控制器板“DATA_B”上。

    我可以更改SWD接口速度。 当我将信号设置为2000kHz时,我可以将文件下载到控制器中。 使用4000kHz时,我会遇到通信错误。

    我现在向TI提出的问题是,这是一种随机的结果,还是一种稳定的状态?

    TI是否有使用此类电路的经验?

    我的经验是,在这种信号下,总是很难使用我使用的原始板。 当然,我会开发电路板,但我会再次对TI专家的意见感兴趣。

    TI的某人是否可以告诉我这是否是一个好主意,如果我在这里的正确轨道上,是否可以给我一个提示?

    我目前对这种LVDS芯片没有足够的经验。 但我很愿意学习。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我看不到您的设计有任何逻辑问题,因为您在接收数据时禁用了驱动程序。 在较低的频率下,这似乎是合理的。在高频率下,我会关注和门的切换速度,您正在使用这些门来禁用LVDS驱动器。  正如您所指出  的,转向4000kHz信号会产生通信错误。 这 是由于LVDS 端使用的单端导线和面包板的信号衰减造成的。单端单 SNR看起来合理,但差分 信号可能不是这种情况。

    您可能会发现以下文档有助于您熟悉  LVDS:  

    https://www.ti.com/lit/snla187 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Malik,

    非常感谢您的回复。 这对我来说很好。

    同时感谢您的链接。 我很快就会看到它。 完美

    我想再问两个问题。

    我查看了不同的TI MLVD评估板文档。 很抱歉,我目前没有链接。 我还查看了这些PDF中的原理图,有时我在“D”针脚处找到了15pF容量。 在其他原理图中,没有容量。 这种容量的原因是什么? 您可以向我解释一下吗?

    我的第二个问题是关于不同的MLVD203和MLVD207类型。 我知道这些差异。 我可以在数据表中阅读它。 一个绕0V水平摆动,另一个绕50mV摆动。 但是,为什么会有这样不同的输出信号呢? 这些设备有哪些不同的使用案例?

    此致,Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    好的,关于不同类型的问题,我在最后一个链接中找到了答案。 使用较高过渡区域的设备确实可以检测故障安全保护。 因此,当连接丢失时,您将有一个专用信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcel,您好!  

    电容用于减缓大多数实验室中使用的信号发生器的快速边缘,而 实际 应用中不需要。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik:

    感谢您回答我的最后一个问题。 现在我认为一切都很清楚(希望如此)。

    此致,Marcel (",)