This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:SM总线中使用的中继器是否可用于PM总线?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1098350/tca9617b-repeater-used-in-sm-bus-can-be-used-in-pm-bus

部件号:TCA9617B

大家好,

客户想要仔细检查其使用TCA9617B作为SM总线中继器的原始设计是否可以 扩展以 支持PM总线?

MPU是TMS320F2.8034万PNT。

只是对H/W电气规格感兴趣,PM总线应该与SM总线相同,对吗?

非常感谢!

Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然PMBus允许高于SMBus的速度,但该400 kHz已被普通I²C支持。 在所有其他方面,PMBus是SMBus之上的一个协议。

    是的,TCA9617B将正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    正如克莱门斯指出的那样。 如果您在可接受的频率范围内工作,则TCA9617B应正常工作。

    TCA9617B是为I2C构建的中继器设备。 PMBus和SMBus是I2C的子集,它们都是漏极开路协议,使TCA9617B从中继器角度兼容。 您的PMBus/SMBus设备仍应能够在低于0.4V的电压下驱动B侧的VIL。

    -Bobby