This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1228:允许交换+/-差动引脚进出?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1228, LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1098167/lmh1228-swapping-of---differential-pins-allowed-on-in-and-out

部件号:LMH1228
在“线程: LMH1297”中讨论的其他部件

尊敬的团队:

我们目前正在使用LMH1228路由布局。 如果我们可以交换/交换差分接口的+和-引脚,则跟踪将运行得更顺利:用IN0-交换In+,用OUT0-交换OUT0+。

我很确定这在编程指南SNAU206 (因为LMH1297在SNAU204C中)中有解释,因此我一直要求它,我正在等待...但是,这里快速确认一下,将有助于我们加快设计过程。

非常感谢您的支持!

此致,

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastian:

      我们 的工程师将很快回复此TT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sebastian:

    对延迟表示歉意-请使用以下链接请求此文档和其他设计相关文档。

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=21.6818万&prod_no=LMH1228&ref_url=sva_sds_dps</s>1228

    同时,您还可以向我发送朋友请求以及您公司的电子邮件地址。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nasser:

    非常感谢您的帮助...现在我收到了这些文档。 我还有一个关于可能反转的问题。 《编程指南》讨论了所有输出的可能反转,没有有关输入的提示:

    如果我们在引脚IN0+/-上提供反向输入信号,我可以反转所有输出,一切都正常!? 这种理解是否正确?

    此致,

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sebastian:

    是的,您的理解是正确的-您可以交换输入上的P&N,然后按照编程指南中的说明反转输出上的极性。 通常,这样做是为了简化PCB布局。

    此致,Nasser