This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:配置数据模式后更改EQ设置

Guru**** 2845290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1098998/tusb564-change-eq-setting-after-data-mode-is-configured

部件号:TUSB564

您好,

在0x0A寄存器中通过CRLSEL[1:0]配置数据模式后,通过0x10/0x11/0x20/0x21寄存器微调EQ设置是否仍然有效?  或者,在配置CTLsel[1:0]后,这些EQ设置更改无效?

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antony

     在配置CTLsel[1:0]后,您仍然可以更改EQ设置。

    谢谢

    David