This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:948初始化

Guru**** 2933090 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1097787/ds90ub948-q1-948-initialization

部件号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他部件:AlpUSB2ANY

您好,专家,

如果948连接到USB工具并打开电源,是否无法初始化?
因为我的客户反馈说原型(自动显示)在没有USB工具的情况下可以点亮,但在连接到USB工具的电源打开后,它不会亮起,也就是说948初始化失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timi:  

    说到USB工具,您是指我们的USB2ANY工具,它允许连接到我们的模拟启动板(ALP)软件GUI? 通常,这不是初始化设备时的问题。

    您能否分享有关客户看到故障的确切顺序的更多信息?  

    最佳,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意Shu的意见,这是不正常的。请检查连接,USB工具或948板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    谢谢,是的,这是由连接引起的。

    顺便说一下,当电源电压为3.3V时,最大电流是多少? 我的客户正在测试这一点,以查看他们的LDO是否可以提供该功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设200mA