This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4392万EVM:CDP充电器检测

Guru**** 2960880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1098563/bq24392evm-cdp-charger-detection

部件号:BQ2.4392万EVM
主题中讨论的其他部件:BQ2.4392万

我尝试在BQ2.4392万中评估CDP充电器检测功能。 我已将J2连接到支持CDP充电的PlayStation 5,并将J1连接到具有支持USB通信和内置电池充电器的IC的电路板。  

在范围内的行下方探测

通道1 - VBUS

通道2 - D+

通道3 - D-

通道4 - CHG_DET  

我可以看到数据接触检测发生,CHG_DET变高,表示检测到充电器。 但我看不到CDP充电检测波形脉冲。 我是否缺少某些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在主要检测过程中是否可以放大DM/DP行?  如果DP超过900 mV,设备可能无法将其识别为充电器。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DM是否超过900 mV (抱歉,我应该说如果DM超过900 mV,设备可能无法将其识别为充电器)

    其他CDP端口在此设置中是否正常工作?