This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS30EA101:DS30BA101

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: DS30BA101, DS30EA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1097170/ds30ea101-ds30ba101

部件号:DS30EA101
主题中讨论的其他部件:DS30BA101

你好。 我通过5 10 m CAT6A电缆使用一对ds30ba101和ds30ea101设备。 120MHz时钟信号在此信道上传输。 在-10摄氏度以下的温度下,DS30EA101的输出端可观察到100ns通量。 原理图与数据表中相同,但ds30ba101 RVO=1k (对比953欧姆)。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergey,您好!

    在使用常规数据模式(如PRBS10)时是否会遇到类似问题? DS30EA/BA主要是目标数据,或已使用常规数据模式进行特征分析。

    此致,,,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nasser。

    我不能使用任何数据模式,因为我使用DS30BA/EA作为来自冷冻生成器的时钟系统的电缆扩展器。 使用常规数据模式找不到任何有关目标ds30的信息。

    我需要通过~I ² C 10 m CAT6A电缆将时钟信号传输到另一个器件以进行时钟ADC/DAC。

    发生器和DS30BA具有室温。 带有DS30EA的印刷电路板 被冷却到-15摄氏度。  DS30EA从-10预热后会发生什么情况?

    此致,Sergey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergey,您好!

    此零件未在这种条件下进行特征描述,因此很遗憾,我无法评论。 在这种情况下,您可以查看5-10个部件,以获得良好的设备性能体验。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nasser。

    要 通过~I ² C 10 m CAT6A电缆将时钟信号传输到另一个设备 ,我应该使用抖动最小的哪一个IC?

    此致,Sergey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergey,您好!

    我将此分配给时钟和计时组。 他们应该对此有所了解。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nasser。

    时钟和定时组是否有关于IC通过I ² C 10 m CAT6A电缆同步传输时钟的信息?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergey,您好!

    我们有时钟缓冲器,可能用作电缆驱动器,我必须了解我们是否有可用的测试报告。 但是,我们没有接收端的均衡器

    如您所述,电缆驱动器处于室温状态,而均衡器温度低至-15C。 如果您不使用均衡器,您是否有任何问题?