Other Parts Discussed in Thread: TLK106
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLK106 你好
我们正在使用TLK106I芯片,我们要使用RMII接口将微处理器连接到它。
为此,我们使用两种方式连接RMII的线路并将时钟发送到MAC:
1) TLK106的RX_CLK输出引脚
2)一个外部50MHz CMOS振荡器
在这两种情况下,我们都发现以太网发送的所有数据包(这些数据包不会发送到微处理器)的3 % 数据包丢失。
我们可以检查一些事情来克服这一问题?
下面 是我们正在使用的shematic。
此致,
Federico Libralesso