This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK106:RMII接口的问题

Guru**** 1460770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK106
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1098987/tlk106-issue-with-rmii-interface

部件号:TLK106

你好

我们正在使用TLK106I芯片,我们要使用RMII接口将微处理器连接到它。

为此,我们使用两种方式连接RMII的线路并将时钟发送到MAC:
1) TLK106的RX_CLK输出引脚
2)一个外部50MHz CMOS振荡器

在这两种情况下,我们都发现以太网发送的所有数据包(这些数据包不会发送到微处理器)的3 % 数据包丢失。

我们可以检查一些事情来克服这一问题?


下面 是我们正在使用的shematic。


此致,
Federico Libralesso

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Federico:

    这是使用TLK106I的新设计还是旧设计?

    此致,

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Gerome:
    不是,这是一个旧项目,我们需要从MII转移到RMII。
    此外,我们无法在市场上找到较新的DP8.3822万版本,而且交付时间短。

    此致,
    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Federico,

    我们不支持此设备。 请联系您的TI现场代表,了解是否有适用于DP8.3822万的样片。 我们还提供了将TLK106滚动到DP8.3822万的文档。

    此致,

    Gerome