This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万CR:带集成电流模式磁性的RJ45连接器,可与电压模式驱动器配合使用

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099350/dp83867cr-rj45-connectors-with-integrated-current-mode-magnetics-to-use-with-voltage-mode-drivers

部件号:DP8.3867万CR

各位专家,您好!

你好。 寻求此查询的建议:

根据数据表,兼容磁性元件的每一个中心分接头必须连接到PHY,彼此隔离,并通过去耦电容器连接到接地。 由于我们以前的设计使用带电流模式驱动器的PHY,因此我们购买了许多带集成电流模式磁性元件的RJ45连接器。 这意味着中央分路器不会相互隔离。

如果没有为中央分路器提供电压,是否可以将此类连接器与电压模式驱动器配合使用?

谢谢你。

此致,
Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:

     我们对磁性材料的建议如数据表的图31所示。 与数据表的任何偏差 都只会将验证系统的责任交给客户。  

    此致,

    Gerome