This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041是否支持3.0 的1:4风扇连接?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099335/tusb8041-does-tusb8041-support-1-4-fanout-for-usb3-0

部件号:TUSB8041

团队成员:

希望您做得好。

我的客户HYC (领先的T&M供应商)正在开发多屏测试仪。 他们会询问TI是否有1:n缓冲器 来复制3.0 信号。 原因模拟交换机将影响带宽。 因此USB集线器IC更适合应用。 并且仅需要3.0。 我们是否有 一些适当 的材料来满足此要求(1:44 3.0 重复)?

如果没有,您是否有针对此要求的系统级设计建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marsh,

    在USB主机枚举期间,每个USB设备都分配了单独的设备地址,它将只接受该地址的通信。  如果主机枚举连接到集线器的4个不同设备,则主机可以向这4个设备中的任何/所有设备发送数据包 ,但同一数据包不会被4个不同的地址接受,主机必须分别向每个地址发送数据。

    此致,

    JMMN