请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB8041 团队成员:
希望您做得好。
我的客户HYC (领先的T&M供应商)正在开发多屏测试仪。 他们会询问TI是否有1:n缓冲器 来复制3.0 信号。 原因模拟交换机将影响带宽。 因此USB集线器IC更适合应用。 并且仅需要3.0。 我们是否有 一些适当 的材料来满足此要求(1:44 3.0 重复)?
如果没有,您是否有针对此要求的系统级设计建议?
谢谢。