This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:禁用CC逻辑检测!!!

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099152/tusb320-disable-cc-logic-detection

部件号:TUSB320

大家好,

我的客户想禁用CC逻辑检测,他们想知道如何处理?

他们能否 控制寄存器0x45以启用或禁用?

BTW,REG0x45是否仅编程RD和Rp? 哪个寄存器控制Ra电阻器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    正确,寄存器0x45用于 启用和禁用CC终端(Rd和Rp)。 TUSB320没有内部Ra端接。