This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:1.2 检测失败

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1096860/tdp142-dp1-2-test-fail

部件号:TDP142

你(们)好

客户 Run1测试1.2 ,它是英特尔TGL H直接输出,但测试失败时会询问是否有建议的解决方案IC,以及此问题的可能原因在测试3.2_Non Pre-EmphasisLevel Verification Testing (非预Emptisis级别(800mV至400mV):HBR2 PLTPAT NoSSC 0dB SSC) 1中失败。 由于眼图是通过的,导致此问题的可能原因是什么? 2.有否建议解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请首先更新Tektronix合规性软件,因为非预强调现在仅适用于最新1.4 中的HBR和RBR数据速率。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    感谢您的回复

    客户正在测试1.2 的同时,1.2 的规格是否有变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    他们仍需要更新符合性SW,因为1.4 的要求现在取代了1.2 的要求。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    此测量项目甚至添加了重新计时器,或者重新驱动器也没有帮助?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    他们必须增加源800mV信号幅值电压才能通过此测试。 但是,非预强调现在仅适用于HBR和RBR数据速率,因此此测试实际上不再适用于HBR2数据速率。

    谢谢

    David