This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVPE512:低功耗模式

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVPE512, TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092877/sn65lvpe512-low-power-modes

部件号:SN65LVPE512
主题中讨论的其他部件: TUSB522P

SN65LVPE512RGER具有以下三种模式,它将等待IC进入U2/U3模式或进入Rx-detect-mode多长时间?

例如,VCC开机后,如果未检测到上游或下游设备,它将进入rx-detect-mode多长时间?

检测到设备未接收LFPS数据包多久后,它会进入U2/U3模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    为什么要使用SN65LVPE512? 不建议将SN65LVPE512用于新设计,请改用TUSB522P。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户选择了它,,请帮助回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    他们为什么需要此信息? 由于此部件是NRND,因此很难找到支持 此问题的SN65LVPE512设计数据库。

    谢谢

    David