This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于RGMII和SGMII的Redriver

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS50PCI401, DS50PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1098837/redriver-for-rgmii-and-sgmii

主题中讨论的其他部件:DS50PCI401, DS50PCI402

大家好,

客户需要RGMII和SGMII的再驱动器建议,是否需要任何建议部件?

谢谢!

两种情况均= 1G速度。 (DP8.3867万)

印刷电路板长度RGMII:8000密耳(机架仅允许6000密耳)

印刷电路板长度  SGMII:1万 mils (载波只允许6000 mils)

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    我们的部件与SGMII兼容。 RGMII为三级,我们的部件为NRZ,与RGMII不兼容。 例如,您可以将DS50PCI401或DS50PCI402或类似设备用于1G应用程序。

    此致,Nasser