This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.575万EVM:TPS2.575万

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1097880/tps25750evm-tps25750

部件号:TPS2.575万EVM
主题:TPS2.575万中讨论的其他部件

什么是正确的TPS2.575万闪存方法?

我们正在寻找更新 TPS2.575万固件的正确方法。 目前,我们正在使用eeprog工具(一个简单的C应用程序,用于读取/修改24Cxx EEPROM芯片)通过I2C2 (i2c总线,其中TPS2.575万是访问EEPROM的主控)将固件直接闪存至EEPROM,我们认为这不是正确的方法  

我们注意到  ,TPS2.575万 应用定制 工具中有一个选项 ,用于通过I2C总线刷新自定义固件,  TPS2.575万处于从属模式(I2C1) 。  因此,可以通过 TPS2.575万对EEPROM进行闪存。

如果没有自定义 工具,我们如何在主机系统中实现这一点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请查看EVM用户指南,它将显示如何配置EVM以进行编程。  

    您可以使用TIVA芯片对EEPROM进行编程,也可以使用适配器(如Aardvark编程器)。 您可以通过自定义工具导出二进制文件,然后使用闪存中心等软件通过Aardvark刷新EEPROM。

    或者,如果系统中有EC,也可以使用EC通过TPS2.575万更新EEPROM。 我会先与我的内部团队确认这一点。

    谢谢!

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    或者,如果您的系统中有EC,您也可以使用EC通过TPS2.575万更新EEPROM。 我会先与我的内部团队确认这一点。"

    您所说的"EC"是什么意思?

    如何通过  TPS2.575万刷新自定义固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    EC是指主机或嵌入式控制器。 此设备可与PD控制器连接并对选定的配置进行编程。  

    或者,您的系统中需要一个EEPROM。

    谢谢!

    哈里