This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042:关于使用外部振荡器时XI的问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1098975/tusb8042-question-about-xi-when-using-external-oscillator

部件号:TUSB8042

您好,

请允许我介绍一下自己,我是Simeon Aleksandrov。 我是TI Benelux的FAE实习生。

我对TUSB8042 (USB3集线器)原理图设计有疑问:

我一直在研究使用外部振荡器而不是晶体生成时钟时的要求。

 

数据表的8.3 6部分说:“XI应与1.8 V时钟源绑定…”

1.8V电压是否正确?

我问的原因是,我看不出有什么理由可以使用1.8V时钟,因为电源定义为VDD33=3.3V和VDD=1.1V。

输入逻辑电平还定义为:

VIH_MIN = 2V

VIH_max = VDD33

此外,我找不到XI输入的任何特定逻辑电平定义,因此我会假设我需要3.3V时钟源吗?

您能否在此提供一些见解? 期待您的意见!

谢谢!

Simeon Aleksandrov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simeon:

    是的,时钟单元是1.8V单元。  VIH仅定义用于外部输入和多种缓冲区,而不是时钟输入。  XI引脚的最大范围如下所示:

    此致,

    JMMN