This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65CML100:用于模拟的SPICE或.LIB文件

Guru**** 2894770 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65CML100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1098913/sn65cml100-spice-or-lib-file-for-simulation

部件号:SN65CML100

我想模拟SN65CML100,以确认它在我的应用程序中的操作。 TI网站上唯一可用的型号是IBIS文件。

遗憾的是,我 无法访问任何与IBIS文件兼容的软件 ,我正在努力寻找一种方法来模拟此部分。

 

SN65CML100是否有可 与我共享的SPICE或.LIB文件?

 

提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很遗憾,此设备没有其他型号。