This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26F31MQML:Theta JC说明

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099103/ds26f31mqml-theta-jc-clarification

部件号:DS26F31MQML

您好,

我需要为该设备安装Theta JC,但我对数据表上列出的设备持怀疑态度。 我猜应该是13 C/W,而不是如图所示的C/mW。  

我的想法是使用此Theta JC (13 C/mW)和40 mA @ 5.5 V的最大电流(参见下面的剪切线),这意味着设备温度将增加2860 C。 这将令人印象深刻,但不现实。

因此,我只想确认Theta JC装置实际上是C/W,而不是C/mW。

谢谢!

Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tyler,

    是的,这是一个错误。  "m"是在数据表更新为新格式时意外添加的。

    应在下一次数据表更新中更正此错误。

    (我想这之前已经在e2e回答过一次。)