This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9543A:主机I2C至SMBus (2通道)和隔离

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099371/pca9543a-host-i2c-to-smbus-2-channel-and-isolation

部件号:PCA9543A
主题中讨论的其他部件:ISO1540ISO1640

E2E专家,您好!

你好。

我的设计将使用两个智能电池组(SMBus) 我查看了PCA9543AD ,以便从I2C主机与它们进行通信。  

我是否还需要在电池和PCA9543AD之间使用隔离设备,如ISO1540DR? 有时电池会有  

已连接到硬件,但硬件将不会打开。  

或者,TI的产品是否既能够连接I2C和SMBus,又能将电池总线与主机总线隔离?

提前感谢您的支持。

此致,

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当开关关闭时,任何一个方向都没有电流流动。 (接地共享。)

    您可能需要一个像ISO1540这样的隔离器,仅用于电化隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSC,您好!

    感谢您与我们联系。

    两个电池组和主机可以在没有隔离的情况下进行良好通信,因此从功能角度看,不需要隔离。 如果客户希望保护主机免受高压系统或EMI瞬态干扰,则需要隔离,它们还可用于分离接地并降低接地电位差。 设计人员应该决定是否需要这些额外优势。

    如果客户确实决定使用隔离的I2C设备,请向他们推荐ISO1640,这是我们最新的I2C隔离器设备,也支持增强型隔离。 如果您有任何疑问,请告诉我,谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao