This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN2029-Q1:TLIN2029-Q1示意图回顾/检查

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLIN2029-Q1, ESD1LIN24-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099132/tlin2029-q1-tlin2029-q1-schematic-review-check

部件号:TLIN2029-Q1
主题中讨论的其他部件: ESD1LIN24-Q1

大家好,

请您帮助查看我  的TLIN2029-Q1示意图吗? 谢谢。

e2e.ti.com/.../09_2D00_TLIN2029_2D00_Q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hins,

    感谢您添加此内容! 最后,我没有发现任何问题。

    请记住,TI将很快生产ESD1LIN24-Q1保护二极管,此应用可能会考虑这些二极管。

    最佳,

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danny:

    非常感谢。 我会注意并考虑。