This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5988万:DISC命令返回"!CMD"

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1093401/tps65988-disc-command-returns-cmd

部件号:TPS6.5988万

您好,TI支持部,

我正在尝试向TPS6.5988万上的连接端口发送光盘命令。  但是,当我发送它时,命令寄存器设置为"!CMD"(无法识别的命令)。  我已确认发送命令时,我的端口处于"app"模式。

我似乎不是第一个观察这种行为的人。  查看 此帖子,TI似乎有一个修复程序,尽管它没有在讨论中发布。  是否可以发布此信息?

此致,

Cory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cory,  

    您能否在执行以下事务时捕获I2C日志。 这将有助于我们了解是否是同一个问题。

    同时,我会跟进有关人士的情况。   

    - Deepak   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak您好!

    是的,下面是I2C日志的屏幕截图:

    I2C log

    请注意,第一个端口(地址0x27)插入了一个设备。  在此端口上,我首先写入数据字节(1表示1秒延迟),然后写入disc命令,当我读回命令寄存器时,它将读取“!CMD”。

    第二个端口(地址0x23)没有插入设备,发送disc命令后,命令register读取0000,输出为0x03 (命令被拒绝)。  这是预期的,因为没有设备连接到端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cory,  

    您的步骤似乎正确。 让我来看看这一点,然后再与您谈谈。  

    - Deepak  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cory,  

    我在我的设置中做了实验,我得到了与你相同的结果。 我目前正在等待几个答复。 对此延误深表歉意。  

    - Deepak  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错,感谢更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cory,  
    从我的最后一个目标开始,我没有任何运气。我似乎需要一些时间,因为我必须联系到更大的团队。
    -Deepak   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cory,  

    我会在几个小时内测试一个解决方案。 将在几小时内向您发送一封电子邮件,其中包含步骤。  

    此致,  

    Deepak   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过邮件提供的解决方案:  

    您无法执行光盘命令的原因是存在锁定。 因此,它需要使用命令发送密码。
    光盘将失败,除非您首先使用HI解锁密码发送'lock'(在App Config中设置,默认为CST1)

    请尝试以下操作:

    1. 数据寄存器0x9: 写入命令CST1 (十六进制)。 对PD控制器执行写入操作。
    2. 数据寄存器0x8:写锁4CC命令。
    3. 数据寄存器0x8:写入光盘。

     希望这有所帮助。 关于锁定命令,您可以查阅技术参考手册。

    - Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak您好!

    抱歉,我似乎错过了你的DM。  我应该能够在下周某个时候尝试一下。

    再次感谢您对此进行调查。

    此致,

    Cory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心Cory。  

    此致,  

    Deepak