您好,TI支持部,
我正在尝试向TPS6.5988万上的连接端口发送光盘命令。 但是,当我发送它时,命令寄存器设置为"!CMD"(无法识别的命令)。 我已确认发送命令时,我的端口处于"app"模式。
我似乎不是第一个观察这种行为的人。 查看 此帖子,TI似乎有一个修复程序,尽管它没有在讨论中发布。 是否可以发布此信息?
此致,
Cory
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,TI支持部,
我正在尝试向TPS6.5988万上的连接端口发送光盘命令。 但是,当我发送它时,命令寄存器设置为"!CMD"(无法识别的命令)。 我已确认发送命令时,我的端口处于"app"模式。
我似乎不是第一个观察这种行为的人。 查看 此帖子,TI似乎有一个修复程序,尽管它没有在讨论中发布。 是否可以发布此信息?
此致,
Cory
Deepak您好!
是的,下面是I2C日志的屏幕截图:

请注意,第一个端口(地址0x27)插入了一个设备。 在此端口上,我首先写入数据字节(1表示1秒延迟),然后写入disc命令,当我读回命令寄存器时,它将读取“!CMD”。
第二个端口(地址0x23)没有插入设备,发送disc命令后,命令register读取0000,输出为0x03 (命令被拒绝)。 这是预期的,因为没有设备连接到端口。

通过邮件提供的解决方案:
您无法执行光盘命令的原因是存在锁定。 因此,它需要使用命令发送密码。
光盘将失败,除非您首先使用HI解锁密码发送'lock'(在App Config中设置,默认为CST1)
请尝试以下操作:
希望这有所帮助。 关于锁定命令,您可以查阅技术参考手册。
- Deepak