This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:USB 2.0 集线器eHost预合规性测试

Guru**** 2541500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1097877/tusb4041i-usb-2-0-hub-ehost-pre-compliance-testing

部件号:TUSB4041I

我们目前正在尝试对产品的USB主机执行高速信号测试,该主机目前正在通过TUSB4041IPAPR我们意识到USB.org和我们的CPU供应商(https://www.allion.com/test-fixture/hsehet/)推荐的USB 2.0 测试装置不适合直接生成测试数据包。

我怀疑集线器不支持EHCI,因此我们无法遵循USB.org上的常规程序。 在与NXP的支持团队进行了一些讨论后,我们得知我们可能需要您的帮助,以便通过Linux而不是使用外部测试装置来触发测试数据包。

NXP提供了Microchip HUB的一个示例,并建议您就类似方法向您寻求指导。

https://github.com/MicrochipTech/USB-Hub-Linux-Examples/tree/master/General%20USB%20Examples/USB%20High%20Speed%20Electrical%20Test

您是否有设置USB 2.0 预合规性测试的指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Saurabh:

    是的,集线器需要从USB主机发出相应的USB命令,以便在其下游端口上生成测试数据包。  TI没有任何有关如何执行此操作的专门说明,但是,Linux版本确实具有一些USB-IF协议测试功能,并且能够发送SET FE特性(测试数据包)命令。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN,您好!

    客户回复:

    =========

    我们一直在通过软件解决方案触发USB测试数据包,其中包含来自不同供应商的示例:

     

    https://github.com/MicrochipTech/USB-Hub-Linux-Examples/tree/master/General%20USB%20Examples/USB%20High%20Speed%20Electrical%20Test

     

    在测试数据包上执行眼图测试后,我们发现TUSB4041的信号幅度有所不同 ,测试失败,因为超出最大/最小电压水平,并且奇怪的是,整个脉冲的电压水平不同。 出现这种问题的原因是什么? 我附上  集线器示意图的一部分以供参考。

    相比之下,我们有一个类似的集线器,它来自不同的供应商,而不是我们主板的旧版本。

     e2e.ti.com/.../USB-Hub-Schematic.pdf

     

     非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过将R1电阻从9.53K更改为10K来降低发射器强度。  此外,如果您正在采集近端眼图,则应使用近端面罩,它们是远端

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户通过了所有端口的眼图测试,感谢您的帮助。

     

    但是,还有其他一些测试需要您的帮助,适用于

     

    1.主机后端:同步字段计时出现故障

    2. Host 3, Host Front (主机3,主机正面):CHIRP计时似乎出现故障

      

    我随附了一个PDF供您参考,该PDF遵循我昨天发送的示意图的命名。

     e2e.ti.com/.../USB-problem-summary.pdf

    您认为原因可能是什么? 到目前为止,只有1个端口(主机4通过,没有故障),我不确定是设置有故障还是在电路级别可以执行某些操作?

     _________________ -

     关于精密参考电阻器从9.5k更改为10k,眼图测试中的过冲如何影响USB主机的功能? 我们已进入生产的一半阶段,正在决定是否立即进行更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    EL_21不打算在重复的数据包上运行,我不希望它通过集线器的下游端口。

    EL_33应该通过,您能否放大此部分,以便我从集线器端口看到Device chirp K和KJKJ之间的过渡:

    您能否分享一个原理图?

    本应用手册详细介绍了R1电阻器,但它仅影响变送器驱动强度。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4041 testing/4070157#4070157"]</s>407.0157万 407.0157万

     USB集线器Schematic.pdf

    [/引述]

    原理图附在上面的螺纹上。 您是否正在寻找任何其他信息?

    Hank Zhao 说:
    4041 testing/4071516#4071516"]此407.1516万此应用407.1516万应用说明详细介绍了R1电阻器,但它仅影响变送器驱动强度

    您是否可以共享应用程序便笺链接?

    将与 客户一起检查波形放大情况。  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是R1应用程序注释的链接:  https://www.ti.com/lit/an/slla429/slla429.pdf

    很抱歉,我错过了原理图,看起来我之前已经看过了。  集线器的鸣叫行为不应因端口或设备而异。  我想知道是否有某种噪音导致测量值被误读。 请在DM (绿线)上的长脉冲后放大该部分,这是我们需要查看的计时部分。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是边缘检测采用了错误的边缘来测量时间,并且随着客户更换不同的电缆并进行多次尝试,大多数测试都成功。

    在功能方面,2.0 的操作中,发射器的驱动强度会有什么问题? 我们只关心USB故障,而不是通过测试。

    我在2.0 的SCONI规格中看到,这可能会影响集线器的断开连接检测。 您是否熟悉比必要的驱动强度更强的含义?

     10公里

     

    10公里

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prahlad:

    发射器摆动过大的问题是可能会触发错误的断开。

    根据USB 2.0 规格:

    设备是直接连接到端口还是通过电缆连接的典型应用是什么?

    此致,

    JMMN