This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万CR:802.3 版本

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099702/dp83867cr-ieee802-3-version

部件号:DP8.3867万CR

大家好,

请告诉我DP8.3867万CR的802.3 版本。
过去,由于IEEE Std.IEEE Std.IEEE - 2008和802.3 Std.IEEE 802.3 - 2012之间的前导码宽度差异,我的客户遇到了通信错误。
因此,他们希望确保DP8.3867万CR不会发生类似错误。
另外,如果客户需要关注的任何其他802.3 更新,请告诉我。

此致,
伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Itoh-san,  

    DP8.3867万符合IEEE 802.3 - 2012标准,因此请向 客户提供标准的2012版本。 如果您有其他问题,请告知我们。  

    谢谢!

    David