This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:内部上拉电阻值和延迟

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099515/tca9617a-internal-pull-up-resistor-value-and-delay

部件号:TCA9617A

您好,

在数据表的8.2 部分"功能方框图"中,

1.如何确定连接到EN引脚的内部上拉电阻值?  

2.此端口是否有任何RC延迟?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µA kΩ 引脚源最大为25 k Ω,因此电阻器大于212 k Ω。

    2.当EN为外部驱动时,上拉电阻器对下降/上升时间没有影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯!

    您好,Farman:

    如果您还有任何疑问,请告知我们。

    此致,
    Eric Schott