This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SCANSTA112:错误

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SCANSTA111, SCANSTA112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1098715/scansta112-erratas

部件号:SCANSTA112
主题中讨论的其他部件:SCANSTA111

大家好,

我的客户想使用此设备,他们想知道SCANSTA111和112是否有已知错误。

提前感谢您的反馈,

此致,

POL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    POL

    请给我几天时间,看看 SCANSTA112是否有勘误表。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    POL

    对JTAG器件的支持是有限的,因为支持此产品的原National Semiconductor集团已不复存在,从而限制了我们对该器件的深入了解。

    我浏览了这两种设备的可用文档,但没有看到这两种设备的勘误表。

    谢谢

    David