This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC1.24万:单个输入通道诊断。

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1098619/tic12400-diagnostic-of-individual-input-channels

部件号:TIC1.24万

您好,
我们在其中一个应用程序中使用TIC1.24万 MSDI来记录来自多个通道的数字输入。 我们想知道,在通道配置为数字输入时,是否有方法获得模拟电压。 此外,我想了解哪些选项可用于诊断单个输入。

希望快速响应。

此致,

Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep,

    TIC1.24万和TIC1.24万-Q1的引脚设置为模拟或数字。 根据此设置,它们将被多路复用到ADC输入或比较器。

    因此,当设置为 连接到比较器时,它们不会用作模拟输入(上图的底部选项)。

    另外,我想了解可用于诊断单个输入的所有选项。

    我不太确定您诊断输入的含义。 您的问题可能还有另一个术语吗?

    最佳,

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danny:  
    感谢您的回复。 此处的诊断意味着我们能够检测到单个通道上的对地短路或对VCC短路等故障。 如果有办法做到这一点,请告诉我们。

    此致,
    Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep,

    已理解。 如果对VS或GND短路,则开关将失去功能。 在设备汽车版(TIC1.24万-Q1)的产品文件夹中,您可以找到功能安全FMA,它描述了发生类似短路时所产生的影响。 请参阅此处的第4节

    某些针脚将无法读取压降。 当然,还有其他方法可以实现这一点。 例如,用户可以将ADC 0 Ω 读数视为对地短路,而将相反方向视为对电源短路。 电阻编码开关可配置为可区分的中频。 只是一个想法。

    最佳,

    Danny