This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:DP的预重和输出摆幅级别

Guru**** 2845800 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099685/tusb564-pre-emphasis-and-output-swing-level-of-dp

部件号:TUSB564

你(们)好

我对 TUSB564中DP的预重和输出摆幅水平有一些疑问。

在TUSB564数据表中,我看不到TUSB564中预强调的任何可配置性,我认为这意味着TUSB564不能以任何方式影响预强调,预强调应取决于DP源和DP接收器之间的链接培训结果,对吗?

关于输出摆幅电平,我看到我们在数据表中将"VOD动态范围"定义为1300mV (典型值)。  此数字对芯片意味着什么?  它是否意味着最大/饱和电平TUSB564不输出高于1300mV峰间电压的DP信号?  或其他事项?  在TUSb564数据表中,我也看不到输出摆幅电平的任何可配置性。  您能否解释一下我们如何确定此芯片中的输出摆幅级别?

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antony

    由于TUSB564是线性转驱动器,因此它没有任何TX回转或预重控件。 控制必须来自信号源本身,信号源可能必须提高输出摆动和预重,以补偿迹线中的直流(摆动)和交流(预重)损失。

    对于VOD动态范围,它定义了TUSB564 RX线性范围。 如果输入信号幅值在TUSB564线性范围内,则输出信号幅值将几乎与输入信号幅值成一比。 但如果输入信号幅值超出TUSB564线性范围,则输出信号幅值将夹紧在1.3V左右。

    谢谢

    David