This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:I2C/SMBus是否可以读取连接到外部设备的端口?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099351/tusb4020bi-can-the-i2c-smbus-read-which-ports-are-connected-to-external-devices

部件号:TUSB4020BI

I2C/SMBus能否 读取连接到外部设备的端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Xiaofu:

    否集线器寄存器不能用于检查连接状态。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何TI部件支持此功能?  或者它是否可以通过IO引脚辨别?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Xiaofu:

    没有TI部件通过寄存器或引脚状态支持此功能。

    此致,

    JMMN