This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:TPD6S300

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1098556/tpd6s300-tpd6s300

部件号:TPD6S300
主题中讨论的其他部件: TPS6.5987万DTPS6.5994万AD

如果没有控制器,我们应该如何处理CC1/CC2针脚。我应该不连接它吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否提供有关此设备所使用的Type-C端口的更多信息? 特别是,如果没有CC控制器,为什么他们要实施保护设备(如TPD6S300)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只想在没有Thunderbolt的计算机上的常规C型上使用它。 根据英特尔指南,CC1/CC2连接到Thunderbolt PD,但我们不使用Thunderbolt,因此不需要PD。因此,现在我们只将C_CC1和C-CC2连接到USB C的CC1和CC2  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Binh:

    有时需要PD控制器,而不仅仅是Thunderbolt控制器。 例如,如果要支持>5V,则需要USB Type-C PD控制器。 如果您想要支持DisplayPort等备用模式,则需要USB Type-C PD控制器。  

    如果您可以共享完整的Type-C要求,这将很有帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam。  

    我们仅支持5V USB C。我们希望USB-C上具有USB 3.0 速度,并在USB Type-C端口上运行DisplayPort。  

    如果我们运行DisplayPort,是否有理由需要PD控制器?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在Type-C端口上发生的DisplayPort协商发生在两个PD控制器之间。 因此,如果您希望在Type-C端口上支持DisplayPort,则必须实施PD控制器。 由于DisplayPort协商发生在连接到Type-C PD控制器的CC针脚上,因此根本无法满足此要求。  

    我们建议允许此协商的设备是TPS6.5987万D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是有道理的。 只需确认,TDP6S300的C_CC1和C_CC2将连接至USB C型连接器的CC1/CC2。  TDP6S300的CC1/CC2 将转至C型PD。  

    您是否推荐 TPS6.5987万D以外的其他产品。  TPS6.5987万D的问题在于工作温度。  

    我们至少需要操作-40C-+70C

     TPS6.5994万ADRL是否工作?

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Binh

    [quote userid="52.0512万" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/109.8556万/tpd6s300-tpd6s300/4071867#4071867">只407.1867万只需407.1867万需确认,TDP6S300的C_CC1和C_CC2将转至USB C型连接器的CC1/CC2。  TDP6S300的CC1/CC2 将转至Type-C PD

    是的,这是正确的  

    对于器件建议,如果您需要较低的温度范围,则TPS6.5994万AD将是正确的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam -

    非常感谢您的帮助