This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:IBIS模型和内部/外部上拉/下拉电阻值的问题。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099967/tusb8020b-question-of-ibis-model-and-internal-external-pull-up-down-resister-value

部件号:TUSB8020B

大家好,

我们有许多与TUSB8020B相关的问题。  请您回答吗?

1.宜必思型号:USB2_HS_R / USB2_HS_RC

我们可以找到两种2.0 的高速模式:USB2_HS_R和USB2_HS_RC。  有什么不同?

换言之,"建议的1pF C负载"是什么意思?

|  USB 2.0 高速模式,用于带的DP引脚240MHz (内部端接开启)

|  建议的C负载为1pF。

2.宜必思型号:在USB2_HS_R / USB2_HS_RC上为C_COMP

我的客户用IBIS模型模拟他的主板。  但是,他对C_COMP值(约6pF)也有疑问。  他认为在其他设备(如I2C引脚等)上,C_COMP通常小于1pF。  请告诉我们您的意见。

3.碘化物的状况

在TUSB8020B数据表P.7上,我们可以看到以下内容。

我的理解是"MAX Iozp是引脚到外部的最大电流值,而输入电压从0V移动到VDD33 (3.3V)。"   正确吗?  请告诉我们。

4.内部PU/PD阻抗器值

请告诉我们内部PU/PD电阻值?

5.外部上拉/下拉阻值。

在数据表P.4427中,下列引脚使用4.7kohm的电阻器。

联动/ SMBA2 / HS_UP:4.7kohm外部下拉

FULLPWRMMGMTZ / SMBA1/SS_UP:4.7kohm外部下拉

PWRCTL1/BATEN1:4.7kohm外部上拉

PWRCTL2 / BATEN2:4.7kohm外部上拉

TI是否推荐与上述引脚相关的4.7kohm值?  请告诉我们。

谢谢,此致,
Hattori先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    binbin xu 说:

    1.宜必思型号:USB2_HS_R / USB2_HS_RC

    我们可以找到两种2.0 的高速模式:USB2_HS_R和USB2_HS_RC。  有什么不同?

    换言之,"建议的1pF C负载"是什么意思?

    |  USB 2.0 高速模式,用于带的DP引脚240MHz (内部端接开启)

    |  建议的C负载为1pF。

    [/引述]

    这意味着型号具有Cload,而另一个没有,类似于USB 2.0 规格中所示的此负载:

    binbin xu 说:

    2.宜必思型号:在USB2_HS_R / USB2_HS_RC上为C_COMP

    我的客户用IBIS模型模拟他的主板。  但是,他对C_COMP值(约6pF)也有疑问。  他认为在其他设备(如I2C引脚等)上,C_COMP通常小于1pF。  请告诉我们您的意见。

    [/引述]

    这是这些针脚的正确值。

    binbin xu 说:

    3.碘化物的状况

    在TUSB8020B数据表P.7上,我们可以看到以下内容。

    我的理解是"MAX Iozp是引脚到外部的最大电流值,而输入电压从0V移动到VDD33 (3.3V)。"   正确吗?  请告诉我们。

    [/引述]

    这决定了内部上拉/下拉电阻的最小/最大值

    binbin xu 说:

    4.内部PU/PD阻抗器值

    请告诉我们内部PU/PD电阻值?

    [/引述]

    最小14.67K,但典型为22K

    binbin xu 说:

    5.外部上拉/下拉阻值。

    在数据表P.4427中,下列引脚使用4.7kohm的电阻器。

    联动/ SMBA2 / HS_UP:4.7kohm外部下拉

    FULLPWRMMGMTZ / SMBA1/SS_UP:4.7kohm外部下拉

    PWRCTL1/BATEN1:4.7kohm外部上拉

    PWRCTL2 / BATEN2:4.7kohm外部上拉

    [/引述]

    是的,这些是建议值,但PWRCTL/Baten线的上拉将启用电池充电模式。

    此致,

    JMMN

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote][/quote]