This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:如何处理这些未使用的下游对/引脚?

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099761/pca9548a-how-to-deal-with-these-unused-downstream-pairs-pins

部件号:PCA9548A

大家好,

PCA9548A应用程序的一个问题。  如何处理这些未使用的下游对/引脚?  如果不使用,是否可以保持浮动?

谢谢,此致,

Sophia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;保持打开状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯是正确的。 如果您有任何其他问题可以随时联系我们,我将关闭此主题。

    最佳,

    Chris