This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042GV-Q1:信号接收失败

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1100236/tcan1042gv-q1-signal-reception-failed

部件号:TCAN1042GV-Q1

大家好,

客户可以测量CANH和CANL中的波形,但在TXD和RXD中未检测到信号。 请您帮助进行分析吗? 请帮助查看以下示意图。 谢谢。

此致,

海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailiang,

    请确保收发器在Vcc和Vio电源上均已正确通电。 当所有其他节点断开时,您可以通过测量2.5V的CAN总线电压来确认收发器是否处于正常模式。  

    这里的原理图有点令人困惑。 收发器的TXD引脚是数字输入,应连接到MCU的CAN控制器(如果未使用CAN协议,则连接到其他接口控制器)的TXD输出。 RXD引脚是数字输出,应连接到MCU的RXD输入。  
    测量TXD和RXD信号时,是在收发器引脚(U5)还是在转换器IC (U10)的远端测量?

    是否可以共享来自此测试的CAN数据速率和CAN总线示波器? CAN总线上的电路有点不典型,我很想了解它对模拟信号的影响。  

    如果您在此期间还有任何其他问题,请告诉我。  

    此致,
    Eric Schott