This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH949A-Q1:正在搜索TI解决方案

Guru**** 2967160 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UH949A-Q1, DS90UB949-Q1, DS90UB948-Q1, DS90UB941AS-Q1, SN65DSI85-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1098615/ds90uh949a-q1-searching-ti-solution

部件号:DS90UH949A-Q1
主题中讨论的其他部件: DS90UB949-Q1, DS90UB98-Q1, DS90UB941AS-Q1, SN65DSI85-Q1

大家好,

我们可以采用TI产品的新产品!

客户正在寻找HDMI至8通道LVDS信号IC。

1.请帮助建议TI解决方案,  DS90UH949A-Q1是一个好的解决方案?  

2.我们是否有 MIPI-DSI至AHD信号IC?

2.我们是否有 AHD至8通道LVDS信号IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kygo,

    客户正在寻找HDMI至8通道LVDS信号IC。

    1.请帮助建议TI解决方案,  DS90UH949A-Q1是一个好的解决方案?  

    [/引述]

    此功能可通过DS90UB949-Q1 + DS90UB948-Q1实现  

    2.我们是否有 MIPI-DSI至AHD信号IC?

    2.我们是否有 AHD至8通道LVDS信号IC?

    [/引述]

    否,我们没有任何AHD解决方案

    此致,

    凯西  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Casey

    感谢您的反馈!

    与RD讨论后,他们改变了要求,

     我们是否有MIPI-DS 到8通道LVDS信号IC? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kygo,

    这就是DS90UB941AS-Q1 + DS90UB948-Q1

    或者,如果您正在寻找无需通过电缆(相同的PCB)的单芯片解决方案,我们还提供SN65DSI85-Q1

    此致,

    凯西