This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7.5176万B:我可以并行使用两个RS422/485收发器吗?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07, THVD1426, THVD1520, THVD1552, THVD1551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099674/sn75176b-can-i-parallel-two-rs422-485-transceivers-like-this

部件号:SN7.5176万B
主题中讨论的其它部件:SN74LVC1G07,, THVD1520THVD1426THVD1552THVD1551

您好,

你好。

这是我正在处理的一个产品项目。 我希望它能够提供两个不同的接口(RS485和RS422),并且每个接口都有单独的接口。 由于不会同时使用两个接头,我将它们并行如下:(第二个图像是左上角的放大部分。)  


现在的问题是,我不确定这种设计是否正确,您能给我建议吗? 还是有更好的解决方案?

祝您一切顺利,

杨瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不得将两个有源推/拉输出引脚连接在一起。 R引脚会发生这种情况。 使用具有RE输入的收发器替换U17 (并确保最多一个RE为高电平),或将两个R输出与AND栅极结合,或在每个R输出后插入漏极开路缓冲器(例如SN74LVC1G07)。

    请注意,SN7.5176万B非常陈旧;THVD1520等现代收发器使用的功率更少,ESD保护更好,THVD1426等设备具有自动方向控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens:

    非常感谢您的建议。 真的很有帮助

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jui:

    克莱门斯的分析是正确的。 我只想补充一点,我们的许多RS-485收发器也可以用作RS-422收发器,并且都符合这两种收发器的规格,包括THVD1520等设备,如果其中一个设备被禁用,R引脚可以在THVD1520等设备中短接在一起。 渲染其R引脚高Z,因此,如果两个设备都可以控制并允许禁用"R"引脚,则类似上述设计的设计可以工作。

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳,

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Parker,

    感谢您的信息。 我对你的想法很感兴趣。 让短R引脚工作的关键是确保只启用一个设备,这就是为什么使用RS485收发器而不是RS422收发器(因为RS485收发器具有接收启用引脚)。 是这样吗?

    根据我的理解,两个RS485收发器可以替换一个RS422收发器(一个用于A/B到R,另一个用于D到Y/Z),如果错误,请更正我。

    那么,您的意思是我可以使用三个RS485收发器作为RS422接口和RS485接口? 或者是否可以仅使用两个RS485收发器(一个共享收发器)?

    祝您一切顺利,

    Jui An Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jui:

    因此,一般来说,RS-485收发器与RS-422标准在电气上兼容,但RS-422收发器与 RS-485标准在电气上不兼容-这就是我们将设备列为RS-485和RS-422的原因,因为我们的RS-485收发器应在RS-422应用中工作。  您应该在数据表中查找的一个参数是具有100欧姆端接的VOD (如RS-422),如果最小值为2V,则应可以使用。 TI没有许多仅限RS-422的器件,因此在RS-422器件中使用的大多数TI器件实际上可能被标记为RS-485。 关于一些差异的更多信息,我们在这里有一个很好的关于主题的应用说明: https://www.ti.com/lit/an/slla070d/slla070d.pdf?ts=1652121019449&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F#:~:text=Overview%20of%20RS%2D422 % 20and%20RS%2D 485 % 20Standards,-officially %2C%20the%20RS&text=RS%2D 422 % 20is%20Specified%20as,IN%20Baled%20Digital%20Multipoint%20Systems

    需要注意的一点是A/B和Y/Z引脚不限于RS-422 -具有1个专用TX路径和1个专用RX路径的设备在我们的RS-485/RS-422页面( RS-485 TI)上列为"全双工"。 根据设计,RS-485似乎将位于半双工总线上(这意味着RX/TX共享同一总线,收发器可以接收或发送,但不能同时接收或发送。 应用中的RS-422总线似乎是全双工(由于它是单驱动器拓扑,因此双向RS-422需要全双工)。  

    因此,似乎有两种可能的解决方案 可以使IC的数量保持相同或更低,以达到单个芯片-但这取决于几个因素。

    案例1:2芯片解决方案-共享RS-422和RS-485总线

    当输入RS-485总线为半双工且RS-422为全双工时,可使用此解决方案。 如果输入RS-485总线可以是全双工,请参见案例2。  

    在此解决方案中,2个半双工RS-485收发器(如THVD1520或具有收发器控制引脚(/RE和DE)的类似设备)可作为完整解决方案。 传输路径(原始设计上为Y/Z)由1个收发器处理-由于此收发器仅用于传输RS-422数据,因此您可以将下拉电阻连接到R,将上拉电阻连接到/RE和DE,以使底部收发器始终处于驱动模式。 在RS-485情况下,可以控制用例DE以关闭驱动器,以防仅使用顶部收发器(用于RS-485输入)。

    顶部收发器将充当RS-422的接收器,并处理整个RS-485通信。 在RS-422模式下,/RE应保持在低电平位置,而DE保持在高电平位置。 当处于RS-485模式时,接收RS-485数据时,/RE和DE应为0,传输RS-485数据时应为1。   

    关于这一实施的一些说明:

    1.使用120欧姆电阻器代替100欧姆,因为在RS-485模式中,总线两侧应端接,并联2个100欧姆电阻器为50欧姆,低于RS-485规格(最小值为54欧姆) 因此使用120欧姆电阻可以解决此问题。 大多数传输线路的特征阻抗介于100欧姆和120欧姆之间,因此您仍应能够通过~120欧姆的传输线路减轻反射。 RS-422定义最小100欧姆差分,只要传输线路的特性阻抗约等于端接,则RS-485的端接阻抗为120欧姆应正常。

    2.底部收发器上的R将被禁用,因此高Z,最佳做法是通过下拉电阻连接到地面。 /RE应始终保持为高,因为此设备将仅用于传输RS-422数据。 D与原始设计相同。

    案例2:1芯片解决方案(仅当传入RS-485总线可以是4线而不是2线时)(全双工与半双工)

    如果来自RS-485总线的输入信号可以是4线,则可以使用THVD1442或THVD1552 (带控制引脚/RE和DE的全双工RS-485收发器)等设备来实现单芯片解决方案 或者,如果您不需要关闭和打开驱动器/接收器,而只是希望它们始终打开,则可以使用THVD1441和THVD1551等设备。  

    如果传入RS-485总线可以是4线,则这可能是1种解决方案-根据原始设计,我不确定是否可能实现,但根据您对其的控制,这可能是一种解决方案。

    实际上,只有1条R和D线路将被控制,具体取决于是否使用了带控件的设备。 接收总线将具有一个120欧姆电阻器,符合RS-485和RS-422 (两种标准的电阻均高于最小值)。 传输总线不具有端接(这是违反RS-485标准的),但是由于总线是传输的,因此只能缓解连接到传输线路的接收器上的大部分反射-但是,会有一些反射回的小反射 RS-485模式下的发射器-但这不应是一个大问题。

    基本上,选项2最简单,因为它可以通过1个芯片支持两个协议-但是它要求RS-485和RS-422的所有通信都是全双工-如果无法实现,请参阅案例1。

    如果您有任何其他问题,请告诉我,我将了解我可以做些什么!

    最佳,

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Parker,

    非常感谢您的详细解释,这对我很有帮助。

    祝您一切顺利,

    Jui An Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jui:

    没问题! 如果您有任何其他问题,请随时联系我们!

    最佳,

    Parker Dodson