This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 4位SPI接口

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099681/4-bit-spi-interface

主题中讨论的其他部件:TXB0106

您好,先生,

我们收到了客户的请求,他们希望为四模式(4位) SPI接口提供驱动器...我们是否有任何备选项?

他们希望评估 具有SPI接口的触摸板的重驱动器。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quad SPI通常使用bidrectional信号。 对于此类协议,如果没有单独的方向信号,则无法进行缓冲。

    是否有关于该触摸板协议的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将Gen-Z连接器用于触摸板接口。 并且仍然需要 使用  bidrectional信号的Quad SPI的候选。 您能 为其推荐产品吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jacky

    四SPI包括4位数据,但总位数应为6 (包括SS和SCLK)。

    由于SPI接口通常 是双向的,因此建议使用TXB0106 (自动双向设备),因为它具有推拉输出和良好 的信号完整性。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,袁

    TXB0106看起来像 双向电平转换。 它是否可以是驱动 程序应用程序?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB的输出驱动强度低于其输入所需的驱动强度(这就是它实现双向性的方式)。 因此,它不能用作缓冲/重驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Jacky,

    遗憾的是,我们没有任何设备可以执行此功能。