This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:TUSB9260固件

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB9260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099586/tusb9261demo-tusb9260-firmware

部件号:TUSB9261DEMO
主题中讨论的其他部件:TUSB9261TUSB9260

我有一个TUSB9261 EVB。
我已删除固件1.05 ,因此我想再次获取版本1.05。
目前只有版本1.0 06在线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我将通过E2E DM向您发送固件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB9260固件版本1.05 得到了良好的支持。
    我们询问是否有早于版本1.05 的版本。
    1.04 或更低版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很遗憾,我无法在此处访问较旧的固件版本。