This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ]如何为以太网系统选择crystal's ppm规格?

Guru**** 2949260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099943/faq-how-to-select-the-crystal-s-ppm-specification-for-an-ethernet-system

主题中讨论的其他部件:DP83TC811

以太网数据有效地从一个MAC传输到另一个MAC,其中有两个以太网PHY。  这4个集成电路中的每一个都有自己的参考时钟,每个连接的晶体是此参考时钟的常用来源。 最常用的晶体是25MHz晶体,其最坏情况下的频率偏差捕获为ppm偏移。  在设计此整体以太网系统时,选择晶体组件非常重要,这样可以同时考虑MAC和PHY的限制。 IEEE和XMII标准也有助于得出这些晶体所需的ppm规格。

本常见问题解答介绍了以太网子系统和TI汽车PHY (DP83TG720,DP83TC811,DP83TC812,DP83TC814)的RGMII/SGMII/RMII操作模式的以下内容:

1.不同时钟域的图示

2.因ppm差异而引起的争议将在哪里?

3.应检查哪种规范以解决该争用?

4.常用晶体 ppm规格,受大多数组件的支持。