This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:布局文档中的差异

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099871/dp83867e-discrepancy-in-layout-documentation

部件号:DP8.3867万E

查看数据表,将提供有关磁性的以下指南(请参阅9.2 .2.2 .1-MDI布局指南部分)

9.2 Tm1 2.2 布局指南
•MDI迹线必须与接地50 Ω 和100 Ω 差分控制阻抗。
•将MDI跟踪路由到同一层上的变压器。
•使用金属屏蔽RJ-45连接器,并将护罩连接到机箱接地。
•使用集成共模扼音装置的磁性元件。
使磁性材料下方的电源和接地空隙。
•请勿重叠电路和底盘接地平面,请将它们隔离。 相反,应使底盘接地成为
隔离,并在底盘和电路接地之间形成空隙。 连接电路和底盘
在连接器两侧使用1206规格电阻器和电容器的平面是一种良好做法。

然后查看产品文件夹中的PCB设计布局清单(SNLA387.pdf),它在磁隔离下显示以下信息:

任何层上的磁性材料下都不得有金属。 如果磁性元件下需要金属,则至少必须用接地平面将其隔开。 RJ45连接器下允许使用集成磁性金属。 图2-4所示为磁性下面没有金属的布局示例。

所以问题是,在磁力下面的动力层和接地层的空洞有多重要? 似乎 您不必 使任何信号无效,只要磁力和其他金属(信号或电源)之间有一个接地层,就可以在下方路由信号。  此处的建议是什么?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:  

    请勿在 磁性元件下方使用任何电源或接地,除非这是电路板约束所必需的。 信号质量将受到影响,在某些情况下会受到致命影响,而在某些情况下不会受到影响。 还有许多其他因素会决定这一点,因此我们只能推荐最佳实践。  

    谢谢!

    David