This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC1.24万-Q1:寻找功能更少的替代产品

Guru**** 2874600 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099386/tic12400-q1-looking-for-an-alternative-with-fewer-features

部件号:TIC1.24万-Q1
主题中讨论的其它部件: SN74HCS165

我当时正在研究 TIC1.24万-Q1的一个项目,该项目有24个简单的交换机。 我感兴趣的只是在2个或更多开关处于活动状态时获得一个警报位。 如果0或1开关处于激活状态,则无警报。 最好是使用异步,因为只要有第二个(或更多)交换机处于活动状态,我就需要系统发生故障并停止。 最好使用不需要软件的硬件解决方案。 有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yan:

    要使用逻辑来实现这一点,您需要一个不实际的门量(100>)。 我 认为  这里没有一个可行的解决方案不需要使用微控制器,因为您有24个开关。 我的建议是将 3个8位并行负载移位寄存器(SN74HCS165)连接到交换机,然后让微控制器从移位寄存器读取值。

    此致,

    Sebastian