This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB962-Q1:DS90UB962-Q1示意图查看/检查

Guru**** 666300 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB962-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1097470/ds90ub962-q1-ds90ub962-q1-schematic-review-check

部件号:DS90UB962-Q1

您好,

请您查看 我的DS90UB962-Q1设计示意图。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请允许我在下周结束前完成我的评估。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../C0_2D00_TI-DS90UB962_2D00_Q1.pdf

    随附  了我的DS90UB962-Q1示意图,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我会在完成后告知您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的意见如下:

    1.建议VDDL,VDD_FPD和VDD_CSI具有10uF ,1uF和2x0.01uF帽。

    2. IDX分频器不是很匹配,但我觉得应该可以。

    3.引脚4应接地

    此致,

    尼克